This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:支持 DP 交替模式

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609573/tps659037-support-for-dp-alt-mode

器件型号: TPS659037

一个应用中使用了两个 TPS659037 器件。 一个用于 DP 视频链路的发送端、另一个用于接收器端。  

我们发现、如果 Tx 和 Rx 均配置为支持 USB 连接“C"和“和“E",“,则、则器件不会进入 DP 交替模式。  仅当 Tx 端配置为仅支持“C"和“和“E"以及“以及 Rx 端“C"时“时、才会进入 DP 交替模式。  

 

请您给出建议、因为我们还想配置用于 2 条 USB 通道和 2 条 DP 通道的 USB 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

      TPS659037 是一款 PMIC;您报告的问题看起来与由 PMIC 引起的问题不同。 您能否找到由 PMIC 供电的 MCU 并将您的问题发送到 MCU 的应用?  

    谢谢!

    Phil