This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754EVM-420:我们可以更新输入 9~57V 吗

Guru**** 2765795 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2378, TPS23756, TPS23756EVM, TPS23754, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606930/tps23754evm-420-can-we-have-a-updating-for-input-9-57v

器件型号: TPS23754EVM-420
主题中讨论的其他器件: TPS23754、TPS2373 、TPS2378 、TPS23756、TPS23756EVM LM5156

尊敬的 TI 专家:

我们是否可以将 TPS23754 用于以下应用:

输入 9~57V

输出 5V/20W

(反激式或 ACF)

是否有任何 EVM 可供参考?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    感谢您联系我们。

    您指的是 9 - 57V VDD - VSS 作为输入电压吗?

    对于此处提到的输入电压、会存在输入电压为 9V 至 15V 的问题。

    此范围内的 VDD 将无法正确地对 PWM 控制器发出波形(低于 VC UVLO)。  

    此处的一种替代方法是使用仅 PD 控制器(根据您的要求使用 TPS2373 或 TPS2378)+宽输入 PWM 控制器。

    请告诉我您的问题。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

    没错。 输入电压为 9~57 (Vdd-VSS)。

    可以忽略或删除 PD 功能。

    我们需要设计一个从电源 (9~57V) 到 5V/20W 的隔离转换器。

    您可以推荐 EVB 吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    感谢您的解释。 我以前有一些误解。 因此、请忽略前一个回复。

    正如您在此处所述、仅提供 9V 至 57V 输入 PWM 功能、您可使用具有 APD 特性的 TPS23756。

    您可以参考的 EVB 是: https://www.ti.com/tool/TPS23756EVM

    适配器端口可支持 9V 至 57V 输入和 5V/5A 输出、这应该能够满足您的要求。

    但您需要更改检测电阻值以实现更高的电流。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

    这对于我们的应用来说似乎很好。

    如果我们添加 2 个条件:

      1.负载低,效率高

      2.瞬态状态、输入 VMIN = 7.5V、输出<10W

    我们的应用是否可行?

    您会推荐另一个吗?

    谢谢你。

    TPS23756

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    对于您提到的情况:

    1. 负载低,效率高

    您是否有这种情况下的特定规格?  

    如需了解 TPS23756EVM 的效率、可参考下图:

    这些效率数字是否符合您的要求?  

    2.  瞬态状态、输入 VMIN = 7.5V、输出<10W

    这个瞬态持续多长时间?

    TPS23756 的 VC UVLO 为 9V。

    在 7.5V Vmin 下、VC 无法启动。  

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

    我们认为效率看起来可以。

    但 UVLO 对于 Vin 7.5V 也不够低。

    如果不包含 PD 功能、您能建议使用其他解决方案吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    抱歉、我不支持 PWM 控制器。 我无法为此向您提供最佳建议。

    但我建议您从 LM5156 开始。 您可以发布 LM5156 的线程以进行建议和确认。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

    没问题。 我会执行该操作。

    非常感谢。