This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750EVM:用于新设计的产品选择

Guru**** 2767675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS26750EVM, TPS26750, BQ25756, PMP41115, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609083/tps26750evm-product-selection-for-new-design

器件型号: TPS26750EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987、TPS25751、 TPS26750、BQ25756、PMP41115BQ25798

晚上好、

我们正在设计一个定制的 RPi CM4 载板(主板)和另一个板(虚拟板),将使用 Type-C 连接器为反射相机供电。 虚拟本身将用于为 具有不同电压的不同类型的摄像机供电。

此时、主板使用 TPS65987 来管理端口并启用电力输送。 为了使系统正常工作、我们需要主(拉电流)和虚拟(灌电流)可以在 PPS 下工作、以便必须能够向 主板请求特定的电压。

目前、我们有 TPS26750EVM、但它可能适合用作虚拟器件、还会替换主器件上的 TPS65987(没有 PPS):

  • 您能为我们提供一些建议、说明如何将 EVM 作为供电方/受电方以及在应用自定义工具中进行任何配置来测试吗
  • 我们还可以提供更适合我们用例的其他组件
  • 您是否已准备好任何可以替换当前主状态的原理图 (USB 主板.pdf)  包括端口保护?
  • 您是否有一个原理图、其中包含我们可用于虚拟方案的所有组件

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    目前我们有 TPS26750EVM、因为它可能是虚拟器件的理想选择、也可以替换 main(没有 PPS)上的 TPS65987:
    您能提供一些建议、说明我们如何将 EVM 测试为源端/接收端以及应用程序自定义工具中的任何配置

    通过 配置工具、默认情况下、TPS26750 限制为 100W 的拉电流和 100W 的灌电流。

    如果导航至高级配置、您将看到 PPS 的设置:

    我建议添加第 6 个拉电流 PDO、为电源类型选择 APDO、为 SPR PPS 选择 APDO。  根据您的应用更新电压范围。

    请注意、作为 (DRP) 供电方、TPS26750 设计为连接到 BQ25756。  PD 将通过 I2C 发送信息以配置 BQ、以便根据 PD 合约协商提供正确的电压(这也适用于 PPS 更新/保持活动消息)。

    作为纯受电设备 PD 控制器、您还可以将受电 PDO 的数量增加到 5、并添加受电 PPS 电源类型。

    在“仅受电“配置中、不需要 BQ、并且仅通过 VSYS 提供 VBUS。   

    [引述 userid=“644656" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609083/tps26750evm-product-selection-for-new-design 您是否已准备好任何可以替换当前主状态的原理图 (USB 主板.pdf)  包括端口保护? [/报价]

    https://www.ti.com/tool/PMP41115

    https://www.ti.com/lit/pdf/TIDUEY1 (适用于 TPS25751)

    您是否有一个包含所有可用于虚拟方案的组件的原理图

    您可以使用上面列出的设计以及 EVM。

    https://www.ti.com/lit/pdf/SLVUCP8 (TPS26750 EVM)-建议 U10 出现错误且 BST 引脚连接时、最好使用 PMP41115 中的电源路径。

    https://www.ti.com/lit/pdf/SLVUCP9 (TPS25751 EVM)

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Chris、

    我们想使用 TPS25751、这是我们的主要候选方案、但遗憾的是、该 EVM 当时不可用。 我们的目标是在主板和防护板上使用 TPS25751。

    我们的设计仅需要标准功率范围(高达 20V)和 PPS、无需 EPR 或 DisplayPort 支持。 因此、对于主板、我们参考以下参考设计:
    www.ti.com/.../TIDUEY1

    但是、我们还有几个问题:

    • 是否可以通过 I²C 主板上 Raspberry Pi 的 I ² C 接口、通过刷写完整固件直接对 TPS25751 进行编程?
      (我们之前已经使用 TPS65987 完成了此操作,但我们想确认此处也支持此操作。)

    • 在本文档中、我们没有看到任何 PPS 的提及。 TPS25751 与 BQ25798 相结合是否能够获得所需的 PPS 电压(例如 8.4V)?

    • 考虑到我们的应用不包含真实的电池并且我们只需要特定的稳定输出电压、是否有替代器件(最好是成本更低)可以替代 BQ25798?
      如果是、您是否有合适的原理图或参考设计?

    对于防护板、我们还计划使用 TPS25751 (www.ti.com/.../SLVUCP9)、还有一些其他问题:

    • 由于防护板只有一个用于电源输入的 USB Type-C 端口、并且请求的 PPS 电压将通过简单的双线电缆路由到摄像头、因此我们正在考虑从原理图中移除数据端口(TIVA 通信)。
      为了控制虚拟器朝向摄像头的输出(开/关)、我们考虑改用 GPIO 引脚。 在本例中、我们还可以移除 TIVA 器件、并添加一个仅暴露 I²C Ω 引脚的简单引脚接头、用于固件刷写。

      • 是否可以仅使用 μ I²C 接口刷写固件?

      • 当防护板连接到 USB(输入电源)时、是否可以使用 USB 数据引脚控制 TPS25751 GPIO?

    • 或者、如果我们保留 TIVA、则可以将 USB 数据引脚连接到 TIVA 并从 U11 (P3V3) 为其供电。 在此配置中、我们假设我们可以同时控制 GPIO 和直接刷写固件。
      但是、我们更倾向于第一种选择、因为这种选择应该更具成本效益。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Dawid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否可以通过主板上 Raspberry Pi 的 μ I²C 接口直接对 TPS25751 进行编程、方法是刷写完整固件?

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvafv8

    ...

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25751.pdf#page=1

    考虑到我们的应用不包含真实的电池、而且我们只需要特定的稳定输出电压、是否有替代器件(最好是成本更低的器件)可以替代 BQ25798?
    如果是、您是否有合适的原理图或参考设计?

    抱歉。  这种类型的产品在我的领域之外。  您可以使用 BQ 器件型号和咨询“提出相关问题“、该团队的人员可以帮助提供替代方案。

    是否可以仅使用 μ I²C 接口刷写固件?

    PD 控制器将需要通电、以便请打算连接 USB 端口。  LDO_3V3 将由 VBUS 在内部提供给 PD 控制器。

    当虚拟板连接到 USB(输入电源)时、是否可以使用 USB 数据引脚控制 TPS25751 GPIO?

    编号  TPS25751 仅与 USB 数据引脚交互以支持 BC1.2。

    您是打算动态更新受电方(防护板)请求的 PPS 电压还是要更新 PPS 以实现单一静态电压(即使用配置)。

    或者、如果我们保留 TIVA、可以将 USB 数据引脚连接到 TIVA 并从 U11 (P3V3) 为其供电。 在此配置中、我们假设我们可以同时控制 GPIO 和直接刷写固件。
    但是、我们更喜欢第一种选择、因为它应该更具成本效益。

    对于介绍使用 MCU 编程的应用手册、我实际上从 TPS25751 通过 LDO_3V3 为 MCU 供电。  您可以根据 MCU 电源要求从 VBUS 使用稳压器。  

    我不确定我是否理解您通过控制 GPIO 所说的意思。  GPIO 配置在加载到 TPS25751 易失性存储器 (SRAM) 中的上传固件 (TPS25751 上没有可更新的闪存 — 非易失性存储器)中定义。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Chris、

    这澄清了我们所有的问题