This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:TPS61291 是否有更高的电流版本?

Guru**** 2813625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609464/tps61291-is-there-a-higher-current-version-of-the-tps61291

器件型号: TPS61291
主题: TPS61299A 中讨论的其他器件

我已经成功地将该器件用于由单节 LiMnO2 电池供电的解决方案。

它可以对原始电池电压进行“空闲“、并在激活状态时将转换器切换至升压模式、在此期间电路需要 3.3V 电压

因此,该器件的功能正是我需要的功能 — 微控制器相应地使用  EN/BYP 引脚。

然而,我现在正在设计另一个产品,这将需要更多的电流比'61291 可以提供 — 但尝试我可能,我找不到更高的电流'伙伴'的 61291。

有什么问题吗?  我是否需要使用外部 FET 旋转自己的电源...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该说过、我需要在 3.3V 时有大约 0.5A 的峰值、输入为 2.5V (CR123 的“拐点“)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miller:

    您可以使用 TPS61299A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇哦!  做得好! 这正是我所需要的。  只是当你指着我,我拉了数据表,看到了'A'和非'A'变体之间的差异。  我想我没有找到正确的搜索参数来将其打开。  非常感谢您的帮助