This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:LM5180 的输出直流电压为 0!

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607628/lm5180-q1-the-output-dc-voltage-of-lm5180-is-0

器件型号: LM5180-Q1

附图。 我使用的参数如下:
Vin=12V、Ruv1=147K、Ruv2=34K、RFB =130K、Rtc=360K RSET = 12K、SS 引脚对地电容 47n、变压器比率 1:1.33:0.5、初级绕组 L=26u。 变压器之后是正常的整流器电路和滤波器电路、但测试结果显示两个次级电压输出为 0。 发生什么事了? 我应该从哪里开始调查?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您的输出要求是什么? 您能分享一下根据您的设计要求使用的设计计算器吗?

    TI 设计计算器: LM5180DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    参考测试结果时、您指的是硬件结果吗? 如果是、您能分享您的原理图和布局以进行审核吗?

    谢谢、

    Hareesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经检查确定是由焊接不良引起的。 但是、现在有一个问题:该参数的实际测量值是 Vout2=6.5V、我想得到 7.5V 的输出。 我将 RFB 更改为 160K、从理论上讲、这应该会产生 7.5V 的输出、但实际测试结果显示 Vout2 输出为 0。 反馈电阻是否会影响某种程度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    实际测试结果显示 Vout2 输出为 0

    如果更改 RFB、会发生这种情况吗? 不应该发生这种情况、RFB 可以帮助调节电压。 当 RSET 保持恒定时、更改 RFB 会按比例改变 Vout。 建议使用 12.1K Ω 的 RSET 值。 我想您使用的是 12.1k Ω、因为它是标准值、尽管您在上面提到了 12k Ω。

    我将 Rfb 更改为 160K、

    您是如何得出这一价值的? 您能否与 TI 设计计算器进行交叉检查。

    当您改变 RFB 时、Vout1 如何变化?

    谢谢、

    Hareesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是根据第二个 7.5V 的次级电压(比率为 2)计算得出的。 公式为 (7.5+0.3)*2*10K=156K。 奇怪的是、当实际 RFB 为 130K 时、输出已经是 7.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在您的情况下、降低 RFB 会使输出电压增大、这是否会按比例发生? 通常、Vout 必须随着 RFB 的增加而成比例增大。

    能否以这 2 个 RFB 值提供开关频率、开通时间和 SW 节点波形? 除了 Rfb、您是否还做了其他更改?

    您设计中使用的变压器的泄漏是多少?

    谢谢、