器件型号: LM5180-Q1
附图。 我使用的参数如下:
Vin=12V、Ruv1=147K、Ruv2=34K、RFB =130K、Rtc=360K RSET = 12K、SS 引脚对地电容 47n、变压器比率 1:1.33:0.5、初级绕组 L=26u。 变压器之后是正常的整流器电路和滤波器电路、但测试结果显示两个次级电压输出为 0。 发生什么事了? 我应该从哪里开始调查?
谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: LM5180-Q1
附图。 我使用的参数如下:
Vin=12V、Ruv1=147K、Ruv2=34K、RFB =130K、Rtc=360K RSET = 12K、SS 引脚对地电容 47n、变压器比率 1:1.33:0.5、初级绕组 L=26u。 变压器之后是正常的整流器电路和滤波器电路、但测试结果显示两个次级电压输出为 0。 发生什么事了? 我应该从哪里开始调查?
谢谢!

您好、Tom、
您的输出要求是什么? 您能分享一下根据您的设计要求使用的设计计算器吗?
TI 设计计算器: LM5180DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com
参考测试结果时、您指的是硬件结果吗? 如果是、您能分享您的原理图和布局以进行审核吗?
谢谢、
Hareesh。
您好、Tom、
实际测试结果显示 Vout2 输出为 0
如果更改 RFB、会发生这种情况吗? 不应该发生这种情况、RFB 可以帮助调节电压。 当 RSET 保持恒定时、更改 RFB 会按比例改变 Vout。 建议使用 12.1K Ω 的 RSET 值。 我想您使用的是 12.1k Ω、因为它是标准值、尽管您在上面提到了 12k Ω。
我将 Rfb 更改为 160K、
您是如何得出这一价值的? 您能否与 TI 设计计算器进行交叉检查。
当您改变 RFB 时、Vout1 如何变化?
谢谢、
Hareesh。