This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:可以并联两个器件以提高效率

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609493/tps2596-can-two-devices-be-connected-in-parallel-in-order-to-improve-efficiency

器件型号: TPS2596

您好、

目前、我在设计中使用 TPS259620。 我的初始测试显示、当我尝试消耗高于 0.7A 的电流时、效率会降低、功率耗散会增加

VIN

输出电压

输出电流

Pd

5.26

5.25

0.02.

0.0002

5.26

5.24

0.04.

0.0008

5.26

5.22

0.06.

0.0024

5.26

5.2.

0.08.

0.0048

5.26

5.18

0.1

0.008.

5.25

5.14

0.14

0.0154.

5.25

5.11.

0.18

0.0252

5.25

5.1.

0.2

0.03.

5.25

5.03.

0.3

0.066

5.24

4.94

0.4

0.12

5.24

4.87

0.5

0.185.

5.23

4.79

0.6

0.264.

5.23

4.71.

0.7

0.364

5.22

4.62

0.8

0.48

5.22

4.54

0.9

0.612

5.21

4.46

1.

0.75

5.21

4.38

1.1.

0.913

5.2.

4.29

1.2.

1.092

我想知道并联连接其中两个器件是否会提高效率。  
在这种情况下、如果要以 1.2A 的电流跳闸、每个负载开关的电流限制应该是多少。

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    您能否分享原理图或检查已配置的 ILIM、还能知道如何加载器件吗  

    此致、

    Sailendra