This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:请求提供其他建议

Guru**** 2812105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603433/tps7a85-requesting-for-an-alternate-suggestion

器件型号: TPS7A85

尊敬的团队:

我想知道是否有任何替代 LDO 器件可用于以下条件。
我有 2 个主要条件。

1、它必须符合 AEC 标准。
2、该器件必须支持–55°C 至 125°C 温度

上述条件 1 或 2 就足够了。 不能同时遵循这两个原则。 它应该是 AEC 或上述温度支持。

现在是参数要求。 此器件将用于 2 个位置

第 1 部分
我的输入电压为 1.2V。
预计输出电压为 0.925V
电流要求 3A
噪声必须小于 15µRMS μ V(如果<15 不可用、则<20 被视为最坏情况)。

第 2 部分
输入电压为 2.5V。
转换输出电压为 1.8V
电流要求 2A
噪声必须小于 15µRMS μ V(如果<15 不可用、则<20 被视为最坏情况)。

希望尽快得到你一方的答复。

谢谢、此致、  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Maharajan、

    第 1 部分建议: TPS7A53-Q1 是一款 3A LDO、支持 1.2V 输入、并可针对 0.925V 输出电压和 4.4uVrms 的输出电压噪声进行调节。 该器件采用 3.5x3.5mm (TPS7A5301QRGRRQ1) 和 4mm x 4mm (TPS7A5301WQRTKRQ1) 封装。  

    第 2 部分 建议: TPS7A52-Q1 这是一款支持 2.5V 输入并可通过外部电阻器进行调节以满足 1.8V 电压要求的 2A LDO、1.8V 时的输出电压噪声为~6uVrms。  它采用 3.5x3.5mm (TPS7A5201QRGRRQ1) 和 4mm x 4mm (TPS7A5201WQRTKRQ1) 两种封装。  

    这两种建议均符合 AEC Q100 1 级标准。

    此致、

    Eunize Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eunize Tobias:  

    感谢您的答复。

    此致、  
    Maharajan P