This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:申请 TPS543C20RVFT 的替代建议

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25, TPS543C20A, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603420/tps543c20-requesting-for-alternate-suggestion-for-tps543c20rvft

器件型号: TPS543C20
主题中讨论的其他器件: TPS546E25TPS546D24A

尊敬的团队:  

我想知道是否有任何替代器件可用于以下情况。
我有 2 个主要条件。

1、它必须符合 AEC 标准。
2、该器件必须支持–55°C 至 125°C 温度

上述条件 1 或 2 就足够了。 不能同时遵循这两个原则。 它应该是 AEC 或上述温度支持。

现在是参数要求。
输入电压为 12V。
生成的输出电压为 0.85V
电流要求为 70A 至 80A(2 个可堆叠也可以)

希望尽快得到你一方的答复。

谢谢、此致、  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharjan:  

    我们的 40A 以上可堆叠器件的电压范围为–40C 至 150C、不符合 AEC 标准。

    我建议将 TPS543C20A、TPS546D24A 和 TPS546E25 视为 支持高电流的理想选项、但限制条件 是最低温度

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、  

    感谢您的答复

    此致、  
    Maharajan P