This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51606:LMR51606 的 Tj=25°C 时、VFB 变化数据是否正常?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608206/lmr51606-do-you-have-vfb-variation-data-at-tj-25-degree-c-of-lmr51606

器件型号: LMR51606

大家好:

我的一个客户考虑将 LMR51606 用于其新产品。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
他们希望使用降压直流/直流转换器、如果可能、在 25°C Tj 下具有+/–1%的 VFB。
您是否具有 LMR51606 在 Tj=25°C 时的 VFB 变化数据以供参考?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    VFB 基准的变化范围为数据表中给出的+/–1.5%。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandy、

    非常感谢您的迅速答复。

    我知道 VFB 基准在所有温度范围内的变化均为+/–1.5%。
    在 LMR51606 的 Tj=25°C 时、您是否有任何 VFB 变化数据?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我没有 LMR51606 的任何单独的 VFB 变化数据。

    根据 VFB 的变化数据、您是说 IC FB 节点处的电压纹波是多少?

    你想让我捕捉它吗?

    因为输出电压纹波和开关噪声会在 FB 节点中产生一些纹波。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    是否有任何更新?

    谢谢。此致、

    南迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sourish、

    非常感谢您的回复、很抱歉我的回复太晚了。

    此时、客户知道 TI 没有可以披露的 25°C VFB 数据。

    如果我有关于 LMR51606 的其他问题、我将打开新主题。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我忘记选中“解决方案“框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    很高兴为您提供帮助!

    关闭螺纹。

    谢谢。此致、

    南迪。