This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175EVM-326:数据表信息不匹配

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609503/tps61175evm-326-datasheet-information-not-matching

器件型号: TPS61175EVM-326
主题中讨论的其他器件: TPS61377

我正在使用 EVM 电路板验证规格。 目标规格 V_IN = 3.0V、V_OUT = 24V、I_OUT = 250mA 。 但是、EVM 板无法满足此负载要求。 尽管峰值电感器电流未超过规定的电流限值、但输出电压开始下降并下降至大约 8V 、而所需的输出为 24V 。  

这个 IC 是否能够支持我的要求。 请清除。 如果没有、建议使用符合此要求的任何替代 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    该 EVM 能够提供此类电流并将在组装后进行验证。

    能否检查您的源线和输入线?

    电源是否存在电流限制? 或者输入线太长太薄、导致添加负载后输入电压下降?

    如果需要完全同步、您还可以选择 TPS61377。

    此致、

    Fergus