This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751D 和 BQ25792 对的汽车级替代产品

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25772-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608258/tps25751-automotive-grade-alternatives-for-tps25751d-and-bq25792-pair

器件型号: TPS25751
Thread 中讨论的其他器件: TPS25772-Q1

您好团队:

我正在寻找 TPS25751D 和 BQ25792 的符合 AEC-Q100 标准(汽车级)的等效产品、以便在新的汽车项目中使用。

您能否推荐这两款器件的汽车级替代产品?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、到目前为止、没有 与'25751 等效的汽车等级。  目前 可用的 汽车级 USB-EVM PD 解决方案是 TPS25772-Q1 系列 (www.ti.com/.../TPS25772-Q1) 和 TPS26744E (www.ti.com/.../TPS26744E-Q1) 产品、但这些器件专为 PD 源端应用而设计。 是否 需要特定功能或需要'25751 的全部功能?

    谢谢您 — Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能推荐一些汽车级 USB PD 接收器控制器吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anjana、截至目前、我们的产品系列中没有量产汽车 USB PD 接收端器件。  我们正在研究如何更好地满足此用例的要求、但我目前没有明确的时间表可供分享。 感谢您考虑使用 TI USB PD 解决方案。