This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5881-Q1:UCC5880INVERTEREVM (UCC5881-Q1) 设计文件请求和 NDA

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5880INVERTEREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606690/ucc5881-q1-ucc5880inverterevm-ucc5881-q1-design-file-request-and-nda

器件型号: UCC5881-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC5880INVERTEREVM

您好、
我之前申请了 UCC5880INVERTEREVM 设计文件和 NDA。 但现在它似乎没有,程序去任何地方,我仍然没有文件。 我很确定我已经完成了我需要的所有工作。 “那我该怎么办?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    登录 TI 网站 UCC5880INVERTEREVM 评估板并在其上提出申请后 TI.com、请查看可通过安全资源进行访问的安全资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    奇怪的是、从我看到的内容来看、我之前的申请不会显示在任何类别中(待批准/已批准/已过期/已拒绝)。 尽管我收到并回复了有关 NDA 的电子邮件。

    可能是我的新请求被覆盖了。  “我知道,就一会儿。“  该项目最终获得批准,像往常一样,他们希望它昨天Disappointed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    我来看看您是否可以访问 UCC5880INVERTER EVM。

    我明天会回来的。 感谢您的耐心。

    此致、

    Sebastian Soto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    我正在尝试快速跟踪这个项目。 非常感谢您为解决此问题提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    今天我想给你一个更新,我目前仍在寻找是否你有访问权限. 我明天会尽快完成。

    谢谢你。

    此致、

    Sebastian Soto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    我看了一眼、似乎您没有 NDA 或对文件的访问权限。  我们将联系我们的销售团队来完成 NDA 流程。

    此致、

    Sebastian Soto