This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1653:SHDN 引脚阈值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609928/tps1653-shdn-pin-thresshold

器件型号: TPS1653

我有关于 TPS1653 的 SHDN 引脚行为的问题。

在功能方框图(8.2 功能方框图)中、SHDN 连接到比较器、正输入端有一个连接至 2.7V 的内部上拉电阻、负输入端有一个 0.8V 的内部基准电压。
未显示施密特触发符号或第二个阈值。

然而、在电气特性中指出:  

SHDN 下降阈值 0.8V(关断)

SHDN 上升阈值 2.0V(启用)

SHDN  必须至少驱动至 2V 才能启用该器件

查看方框图时、这种情况看起来并不一致、因为输入 UVLO 和 P_IN 在其比较器上显示了施密特触发符号。

问题:  

  1. SHDN 是否在内部具有方框图中未显示的迟滞或附加逻辑?
  2. 是否仅 0.8V 是下降(关断)阈值、2.0V 是保证上升(使能)阈值?

  3. 设计人员是否应该仅依靠电气特性并将方框图视为简化图?

我正在通过 1.8V MCU GPIO 控制 SHDN、因此了解确切的预期行为非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. SHND 意味着由外部 GPIO 或控制器控制。 因此它只有提到的导通和关断阈值。 不是迟滞。

    2.器件将保证在 0.8V 以下关断,在 2V 以上导通。 它不是上升或失败阈值、如 UVLO 或 OVP。  

    3、是的、SHND 具有内部上拉电阻。 我不知道你是什么意思这个问题! 您能解释一下吗?

    谢谢

    Amrit