This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:LM5143 是否具有 LTspice 仿真模型?

Guru**** 2766035 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609289/lm5143-does-lm5143-have-ltspice-simulation-model

器件型号: LM5143

尊敬的 TI 专家:

 

LM5143 是否具有 LTspice 仿真模型?

如果有 LM5143 的 LTspice 模型、请提供给我。 我们的公司已经 与 TI 签署了 NDA、如果需要、我可以提供 NDA 编号。

 

此致、

Crispin

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Crispin



    我们有 PSPICE 瞬态模型 — lLM5143数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。 我建议使用 PSPICE for TI。 如果您在使用时遇到任何困难、请告诉我。 它可以免费使用。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    感谢您提供的信息。 我通常使用 LTspice 或 Simplis。 如果 TI 拥有这两个仿真软件的 LM5143 模型、并且可以提供这些模型、那就太好了。其中涉及与保密协议相关的内容、我将提供 NDA 编号。

    最好的注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Crispin

    我有一个交流分析 SIMPLIS 模型、主要用于波特、负载瞬态等 对您有用。 还请分享 NDA 详细信息。 您可以使用 E2E 私人消息来共享详细信息  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onkar

    好的。我已经向您发送了朋友的请求。 如果您收到 NDA 信息、请回复我、或者我可以 通过电子邮件向您提供 NDA 信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Crispin

    我们可以通过电子邮件继续讨论