This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:仅使用 TPS7A39 的负 LDO

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39, TPS723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608858/tps7a39-only-use-negative-ldo-of-tps7a39

器件型号: TPS7A39
主题中讨论的其他器件: TPS723

尊敬的团队:

客户希望仅使用 TPS7A39 的负 LDO。

我们是否需要为 INP 供电? 因为我看到带隙基准由 INP 供电。

它们是否只能为 INN 供电并将相对电容元件置于负 LDO 中

如果是、它们是否可以将 INP OUTP 和 FBP 悬空?

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    TPS7A39 要求 INP 和 INN 都 正常工作。 如果任一电源低于其 UVLO 电压、器件将不会启动。

    如果客户只需要负输出、我建议改用负输出 LDO、例如 TPS723。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的答复。

    客户需要–0.6V 输出电压、我们是否有适合其的器件?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    我们的负输出 LDO 通常将电压调节至–1.2V 以下。  客户需要多大的输出电流? 它们是否可以使用运算放大器和电阻分压器从–1.2V 基准生成–0.6V 电压?  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    它们需要 1mA 输出电流、–0.6V 至–3.0V 可调电压以及低噪声和纹波。

    我们是否可以通过使用运算放大器和电阻分压器来实现这一点?

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    可以通过运算放大器来解决该应用。 您能否更详细地描述客户的应用程序? 它们是否需要可编程输出? 或者、在组装电路时、他们是否需要能够配置–0.6 到–3.0V 之间的电压、之后电压不会发生变化?  

    此致、

    Alex Davis