This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7EVM-051:如何使用 TPS536C7

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7EVM-051, USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608712/tps536c7evm-051-how-to-use-tps536c7

器件型号: TPS536C7EVM-051
主题中讨论的其他器件: USB-TO-GPIO2

尊敬的专家:

我的客户将评估 TPS536C7EVM-051。

但是、它无法运行。

 如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我将使用 TPS536C7EVM-051 通过我们原始编程微控制器的 PMBus 测试电压控制 (0.25 至 5.5V)。

但是、即使我在 VOUT_COMMAND 中设置该值、它也不会相对于初始 0.88V 而改变、这让我很麻烦。

我想知道是否需要进行任何设置、或者电路板本身是否需要进行一些修改。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Inoue-San、  

    感谢您提请我们注意这个问题。 在我们进行故障排除时、需要进一步的详细信息:  

    •  该 EVM 用户指南的第 4 部分包含多根跳线。 请查看这些以确保正确配置电路板、从而开始测试。
    • 哪个编程微控制器用于通过 PMBus 进行通信? 为了进行故障排除、我建议使用此处所示的 TI USB 转 GPIO2 器件并使用 TI Fusion Designer GUI。  
      https://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO2 
      https://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 
    • 通常、控制器将提供确认 (ACK) 或“未确认“(NACK) 的响应。 您是否接收到来自控制器的任何信号? 否则、控制器可能未联机或地址不正确。  
      • 我建议扫描 PMBus 地址、以检查控制器是否 在线并正在通信。
         

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的答复。

    我与客户分享了您的建议。

    建议使用 TI USB-TO-GPIO2 和 TI FUSION Designer GUI。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue-San:  

    听起来不错、请随时向我们发布。  

    此致、
    Nick Z