This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:降压转换器的最小电感计算 (LMR51430XDDCR)。 我应该为 Iout 选择什么?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609887/lmr51430-minimum-inductance-calculation-for-buck-converter-lmr51430xddcr-what-should-i-chose-for-iout

器件型号: LMR51430

嗨、

我正在使用 LMR51430X(500kHz 可调版本)为 Raspberry Pi Pico 和其他一些设备供电。 它将消耗~μ A 200mA 的最大持续电流。

  • VIN: 高达 30V
  • 输出电压: 5V
  • 实际负载电流:  200mA 最大值

我将使用计算最小电感  公式 11 (参见数据表第 18 页)。

在第 9.2.2.4 节中、数据表指出、类型应与“ 器件的最大输出电流 “(即 3A)。 但是、我的电路仅消耗 200mA。

如果我使用计算电感器 Iout=3A  “我知道了。 10 µH

总线电容将会推导出来 Iout=IOUT 200mA 电感值变得非常大(通过 130µH )。

任何人都能说明我应该在公式 11 中对 Iout 使用哪一个值、并向我解释为什么?

 

谢谢!

Hansi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您会使用 3A 额定值、10uH 电感器是一个不错的选择。

    如果您预计 稳压器输出端可能发生硬短路、则谨慎行事

    选择额定电流为 3A 的电感器。

    谢谢