This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:如何在 5 号引脚和 6 号引脚之间保持绝缘距离。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27710, UCC27735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607709/ucc27710-how-to-take-insulation-distance-between-no-5-and-6-pins

器件型号: UCC27710
主题: UCC27735 中讨论的其他器件

大家好:

我的一个客户考虑将 UCC27710 用于新产品。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
您能告诉我如何在 5 号引脚和 6 号引脚之间保持绝缘距离吗?
他们知道以下方式。
1.在插针 5 和 6 之间的板上插入一个缝隙。
2.涂上绝缘涂层。

是否有其他方法来确保绝缘距离?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    如果存在这种问题、我建议使用采用 SOIC-14 引脚封装的驱动器、该封装在高压引脚和低压引脚之间具有更大的引脚间距。  

    下面的链接指向 UCC27735 数据表、这是一款 700V、3.5A/4A 半桥栅极驱动器。  我不是您确切指的距离、但 SOIC-14 引脚封装有助于满足功能爬电距离要求。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27735.pdf?ts = 1769024967279

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    非常感谢您的回复和介绍 UCC27735。

    我会检查器件、

    如果您知道以下一般性问题、请您向我发表评论。

    Q
    他们知道以下方法来确保绝缘距离?
    1.在插针之间的板上插入一个缝隙
    2.涂上绝缘涂层。

    您知道除了这两种方式之外、还有其他任何方法可以确保绝缘距离吗?

    非常感谢您的答复。

    此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    这是我了解到满足电气间隙要求的仅有两种方式、即使用 PCB 切口或使用保形涂层。

    此致、

    Amy