This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751 和 Samsung 手机配对相关问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608710/tps25751-tps25751-and-samsung-phone-pairing-related-issues

器件型号: TPS25751

尊敬的团队:

请问您是否遇到过与三星手机有关的任何问题。


在使用特定于产品的 USB(仅在没有 (D+/D-) 的情况下具有充电能力)时、我们会遇到一些问题。 当将 USB 电缆连接到 s25 并插入我们的产品(在断电情况下)时、没有来自 PD IC 的 USB 插拔检测/中断。


三星手机 (S24/s25) 是否需要特殊处理?

 

此致!

光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iris:  

    当 S24/S25 连接到 TPS25751 时、TPS25751 是否会在电池无电模式下启动(VBUS 首次存在、S24/S25 是供电方)? 在此状态期间、TPS25751 是否从 EEPROM 或 MCU 进入 APP 模式(加载了 PD 配置)、还是仍处于 PTCH 模式(等待补丁)?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Raymond、

    TPS25751 是否在电池无电模式下启动(VBUS 首次存在、S24/S25 是供电方)?

    否、它不会在电池无电模式下启动

    在此状态下、TPS25751 是否通过 EEPROM 或 MCU 进入 APP 模式(已加载 PD 配置)、还是仍处于 PTCH 模式(等待补丁)?  [/报价]

    是的、上电后、PD 配置加载到 MCU 中、并添加了信息;如果在加载 PD 配置之前插入 USB、并且没有更多插入操作、则会发生问题、如果加载了 PD 配置后、插入 USB、则会正常

    最棒的餐厅!

    光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    将 USB 电缆连接到 s25 并插入我们的产品(在断电情况下)时、PD IC 不会检测到/中断 USB 插头。

    只是为了澄清一下、在您的原始陈述中、您提到产品处于断电状态。 在此状态期间、TPS25751 是否仍上电(向 TPS25751 VIN_3V3 引脚提供 3.3V 电压、PD 处于 APP 模式)或是否断电(不存在 3.3V 电压且 PD 处于 PTCH 模式)?  

    是的、上电后将 PD 配置加载到 MCU 中、并添加了信息:如果在加载 PD 配置之前插入 USB、并且没有更多插入操作、则会发生问题、如果加载了 PD 配置、则插入 USB、这样可以正常

    在启动过程中、是否可能在加载 PD 配置之前已与 S24/25 建立连接((PD 仍处于 PTCH 模式)? 您在上述两种情况之间是否有 PD 日志?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin