This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730:供电方 PDO 决策过程

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609602/tps25730-tps25730-source-pdo-decision-process

器件型号: TPS25730

能否提供对控制者的本地策略的任何见解? 例如、如果广播了多个有效的拉电流 PDO、控制器如何确定要请求哪一个?

在我的测试中、似乎更喜欢固定电源 PDO、并且总是要求广播最高功率 PDO。 是否可以提供更明确的信息? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:  

    感谢您联系我们!

    TPS25730 将根据 ADCINx 设置的组合请求 PDO、其中包括最小电压、最大电压、工作电流和最大电流。  

    它将请求广播的符合 最大电压和最大电流设置的最高功率 PDO。 当供电方不满足所需的最小功率时、TPS25730 将请求 PDO 可用并使“能力不匹配“位生效。 请参阅下面的、了解最小功率的确定方式。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!