This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317DCYRG3、失败

Guru**** 2771155 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609761/lm317-lm317dcyrg3-fail

器件型号: LM317

TI LM317DCYRG3、 CFT 测试失败、原因是
LDO 的实际输出电压高于设计电压、4 个
经测试、1PCS 通过且 3 个失败。1023082-2A CFT 测试故障分析 Report_Dec 24,205.pdf 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huan、

    • 测试此参数时器件上的负载是多少?
      • 我之所以这样说、是因为如果 LM317 输出低于最小负载、它将开始上升。 可以在之前绘制的图中看到恰好在 0 之前的尖峰
      • 对于此器件、这通常为 3.5mA:
      • 反馈网络看起来只会加载其中的三分之一 (1.25mA)。
        • 因此、在 1.65V 电源轨上没有任何额外负载的情况下、LDO 的输出预计会更高
      • 实际最小负载在每个芯片上的值略有不同、这可以解释芯片之后的 ABA 测试结果。
    • 您在这里要采取什么行动?

    此致、

    Gregory Thompson