This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25630:仅使用 USB VBUS 进行 NVDC 电源路径管理

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610004/bq25630-nvdc-power-path-management-with-just-usb-vbus

器件型号: BQ25630

您好、  

我是否可以快速检查、在电池未连接到 VBAT 的情况下、只要充电设置为禁用、VSYS 仍可以在 VBUS 连接到 USB 输入的情况下直接运行?


此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 是的、您的理解是正确的。 只要通过/CE 引脚或 EN_CHG 寄存器位禁用充电、SYS 输出就可以通过 VBUS 引脚上的 USB 输入进行调节、而无需连接电池。  

    此致、

    Garrett