This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS16630-32EVM:电子保险丝和降压转换器振荡

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600489/tps16630-32evm-e-fuse-and-buck-converter-oscillation

器件型号: TPS16630-32EVM
主题中讨论的其他器件: TPS1663TPS2660

我们使用 TPS16630 电子保险丝来保护电路。 输入电压为 24V、电流会限制在 800mA 上。 在电子保险丝之后、我们有一个降压转换器、可将 24V 转换为 5V。 该降压转换器具有 6、4V 的内置 UVLO 检测功能。 当 5V 电压轨上的电流增加到 24V 电压轨上的电流超过 800mA 时、我预计电子保险丝会跳闸、因为电子保险丝配置为闭锁模式。 但下面描述了发生的情况。

  • 电子保险丝开始限制电流。
  • 这会导致降压转换器的输入电压降至 6、4V 以下。
  • 降压转换器关闭。
  • 24V 电源轨上的电流消耗降低。
  • 电子保险丝未跳闸、因为事件不会持续 162ms。
  • 恢复 24V 电压轨。
  • 降压转换器不再处于 UVLO 状态、并会再次启动。
  • 该周期以 500Hz 的重复频率重复、并一直持续。

即使 5V 电源轨短路、电子保险丝也不会跳闸。  

有任何关于如何解决此问题的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为您需要无电流限制的断路器。

    TPS1663 没有 CB 模式。 我建议使用 TPS2660、该器件可以在 MODE 引脚开路的情况下转换为 CB。

    TPS1663 有波形吗? 电子保险丝的 VOUT 如何在 TSD 跳闸的情况下从 24V 降至 6.4V。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 TPS26601 是一个不错的选择。 为了方便、我们使用了 TPS16630、因为它已经用于同一 PCB 上的另一个电源组。

    没有 TSD、因为电流会限制到 800mA、并且过载事件相对于关断时间非常短(10%导通、90%关断)。 因此不会产生太多热量。 电子保险丝还与 PCB 具有良好的热连接。

    与 TPS259807 合作。 它与 TPS16630 尺寸相同、因此更容易安装在 PCB 上、并已包含在我们的器件清单中。 输入电压要低得多、但将连接到 24V 稳压电源轨。 我们可以使用该器件代替 TPS26601 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sander:

    我知道这是电流限制功能。

    TPS259807 绝对最大值为 24V、这不适合您的应用。

    TPS26601 可 更适合您的应用。

    谢谢  
    Amrit