This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:进入边界导通模式的公式

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609373/lm5085-formula-that-enters-boundary-conduction-mode

器件型号: LM5085

您好团队:

我们是否有公式来计算进入边界导通模式的条件? 我的客户希望用它来比较波形结果。

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shotaro  

    在边界处、这个方程是有效的。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    在 COT 控制中、如何考虑 FSW 值? 在连续导通模式下、我们可以使用以下公式。 我们可以使用上述公式吗?

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shotaro  

    请告诉我您在哪里可以找到公式。 请告诉我该链接、然后我将检查您是否可以使用它。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、San、

    该公式位于 LM8085 数据表 (P11) 中。

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shotaro

    当然、您可以使用数据表中的 eq4。  

    - EL