This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:BQ76972 和 BQ76952 之间的主要差异是什么

Guru**** 2811775 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606876/bq76972-what-are-the-main-differences-between-bq76972-and-bq76952

器件型号: BQ76972
主题中讨论的其他器件: BQ76952

您好:

BQ76972 和 BQ76952 之间的主要区别是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:


    硬件:X72 的电芯电压精度为±3.0mV、而 x52 的精度为 ±10mV。 这是一种直接替代产品。
    固件:两个器件的所有寄存器/设置都是相同的。

    此致、
    Abhijith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    BQ76972 是 BQ76952 的引脚对引脚替代产品、精度更高。 与 Abhijith 所做的评论类似、所有寄存器/设置都相同、但请记住您选择的器件版本、因为它们在 REG1 引脚上具有不同的 OTP 设置和通信类型。  

    此致、
    Alexis