This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95410RRB:csd95410 和 csd95420 的热性能信息

Guru**** 2767785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610125/csd95410rrb-thermal-information-for-the-csd95410-and-csd95420

器件型号: CSD95410RRB

热工程师。  CSd95410 和 420 的数据表在“封装信息“表中提供了一个简要的温度范围。  其中“工作温度“列为–40°C 至+125°C

 

没有说明这是环境温度、外壳温度还是结温。  由于该器件是功率器件、因此它可以耗散大量热量。  我希望获得这两个器件的最大工作结温以及 Theta JC。  如果有顶面 θ、我也想看一下。

 

OH 和贮存温度范围。

 

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    工作温度范围为–40°C 至 125°C 是结温。 完整数据表中包含热性能信息(包括 θ JC 值)。

    虽然 TI.com 上没有完整的器件数据表、但您可以联系下面的电子邮件地址来申请完整的数据表。

    此致、

    Troy