This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:有关 LM70880-Q1 开关频率的问题

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1, LM70880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610149/lm70880-q1-question-about-switching-frequency-of-lm70880-q1

器件型号: LM70880-Q1
主题中讨论的其他器件: LM70880

尊敬的 TI 专家:

如果 LM70880-Q1 的开关频率为 400kHz、MCU 的晶体频率为 16MHz、是否存在任何问题?

(即 400kHz 和 16MHz /或 EMC、EMI 问题之间的倍频)

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase  

    我没有看到将 LM70880 与晶体时钟一起使用时出现任何问题。 仅供参考、开关频率容差为~±20% (~320kHz 至~480kHz)。

    - EL