This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:使用 bq28z610R1 的 1S4P Pack 的黄金周期不成功

Guru**** 2813735 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607164/bq28z610-r1-golden-cycle-not-successful-for-1s4p-pack-using-bq28z610r1

器件型号: BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610BQ78706Z100

我使用 bq28z610R1 尝试了 1S4P 电池包的黄金周期/学习周期。  无法成功学习充满电的容量。

QMax 在周期完成时为 14732mA。
QMax 在充电 (C/5) 和放电 (C/9) 后的静置期间更新
FC 是在充电完成时设置的
FD 是在放电完成时设置的
  

在黄金/学习周期结束时、充满电容量 (FCC) 为 9652。

测量的电荷容量:14.45Ahr
测得的放电容:14.44Ahr


GG 文件: m_GG_20260115.gg.csv 
日志文件: gglog_20260113.log.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以“如何成功完成 bq28z610/bq78z100“(SLUA777) 为指导、我分解了各个步骤

    稳定时间 说明 输出代码   余弦值   FCC VOK 休息 FC FD
    2026年1月13日 10:37 开始第一次放电 3689 –1504. 7137. 0
    2026年1月13日 15:07 FD 位已置位 2995 –1507. 7137.
    2026年1月13日 15:08 学习 2990 –1507. 13522 0 0 0 0
    2026年1月13日 15:56 结束第一次放电 2401. 0 13522 0 0 0 1.
    2026年1月13日 19:39 结束第一次休息 2900 0 13522 0 1. 0 1.
    2026年1月13日 20:57 学习 2910. 0 7938 0 1. 0 1.
    2026年1月13日 21:26 开始充电 3074 1621 7938 1. 0 0 1.
    2026年1月14日 1:26 学习 4214 1812 12948 1. 0 0 0
    2026年1月14日 2:45 FC 位已设置 4286. 289. 8368. 1. 0 1. 0
    2026年1月14日 2:47 终止充电 4287. 276. 8368. 1. 0 1. 0
    2026年1月14日 3:23 学习 4268. 0 9040 0 1. 1. 0
    2026年1月14日 5:17 开始第二次放电 4199 –1502. 9040 1. 0 1. 0
    2026年1月14日 14:52 LEARN 和 FD 位已设置 2511. –1508. 14579. 1. 0 0 1.
    2026年1月14日 14:53 学习 2458 –1508. 14606. 1. 0 0 1.
    2026年1月14日 14:55 结束第二次放电 2508. 0 14606. 1. 0 0 1.
    2026年1月14日 18:07 学习 2886 0 9652. 0 1. 0 1.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 CHG 和 DSG 之间需要更长的休息时间。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在充电后有 2.5 小时的休息时间、在放电后有 5.5 小时休息时间。  这些时间大于“如何成功完成 bq28z610/bq78z100“中所述的时间 (SLUA777)。   对于充电和放电、在分配给静止的时间完成之前、将置位 REST 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您需要休息、直至满足所需的 1uV/s、持续 2 个 100 秒。 发生这种情况时、电量监测计将进行 OCV 测量。

    查看日志文件时、电压读数仍有波动。  

    此致、

    Diego  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从  “如何成功完成 bq28z610/bq78z100“的学习周期 (SLUA777)  

    “一旦监测计获取 VOK 读数、IT STATUS () 寄存器中的[OCV]和[RDIS]位就会清除“

    从第二个帖子的表和附加的日志文件 gglog_20260113.log.xlsx 中、清除 VOK 位且 REST 位设置为:

    2026年1月14日 3:23(充电结束后)

    2026年1月14日 18:07(第二次放电结束后)

    电量监测计是否有其他方式指示存储有效的 OCV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的是什么 Chemid?  

    与此化学物质匹配相关的 DoD%误差是多少?

    此致、

    Diego