This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S PROCHOT#

Guru**** 2767435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610074/bq24780s-bq24780s-prochot

器件型号: BQ24780S

1、BQ24780S PROCHOT#功能仅在 HPB 模式下启用吗? 是否只能在 Adatper Present 的情况下启用它? 是否只能在电池存在的情况下启用该功能?

2、如果 BQ24780S PROCHOT#功能只能在存在电池的情况下使用(仅在 HPB 禁用的情况下)、IDCHG 阈值 0x3D 位 15~位 10 是否与放电电流调节 0x39 设置相关(即使此设置仅在 HPB 模式下生效)?

3、为什么 BQ24780S PROCHOT#可以由 CMPOUT(从高电平到低电平)触发? 我的问题是、为什么独立比较器的使用与系统电源有关、并需要 BQ24780S 拉低 PROCHOT#以降低系统功耗。 请帮助提供一些示例、以说明 CMPOUT 从高电平到低电平触发的 PROCHOT#的实际用法。

另一个问题是、如果 0x3B 位 6 CMP_POL 设置为 1、PROCHOT#是否仍由 CMPOUT 从高电平到低电平或从低电平到高电平触发?  

4、如何理解放电电流调节 0x39 设置与 IDCHG 阈值 0x3D 位 15~位 10 之间的差异?  

(1)、我们可以在仅存在电池的情况下使用 IDCHG 阈值 0x3D 位 15~位 10 在非 HPB 模式下触发 PROCHOT#(未使用放电电流调节 0x39 设置)来触发 PROCHOT#、对吗? 如果是、 建议使用 DCHG 阈值 0x3D 位 15~位 10 的值是多少?

(2)、如果 HPB 模式处于运行状态、则应在放电电流调节 0x39 设置和 IDCHG 阈值 0x3D 位 15~位 10 之间将哪个设置为更高、以确保安全运行、为什么? 我是否可以将  IDCHG 阈值 0x3D 位 15~位 10  设置为低于  放电电流调节 0x39 设置、以便在放电电流超过放电电流调节 0x39 设置之前触发 PROCHOT#?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    1、BQ24780S PROCHOT#功能是否仅在 HPB 模式下启用? 是否只能在 Adatper Present 的情况下启用它? 是否只能在存在电池的情况下启用?

    PROCHOT#不限于 HPB 模式。 在所有运行条件下均可置为有效、包括:
    •仅存在适配器
    •仅存在电池
    •适配器+电池(HPB 或非 HPB 模式)

    2、如果 BQ24780S PROCHOT#功能只能在禁用 HPB 的情况下使用电池存在、IDCHG 阈值 0x3D 位 15~位 10 是否与放电电流调节 0x39 设置相关(即使此设置仅在 HPB 模式下生效)?

    在仅电池运行时、放电电流调节(寄存器 0x39)不处于活动状态。 但是、IDCHG 阈值(寄存器 0x3D、位[15:10])仍可用于将 PROCHOT#置为有效。 这允许系统在电池过度放电期间请求降低负载、即使 HPB 被禁用也是如此。 您将需要一个 MCU 来接收此信号、然后找到一种降低系统功耗的方法。

    3、为什么 CMPOUT(从高电平到低电平)可以触发 BQ24780S PROCHOT#? 我的问题是、为什么独立比较器的使用与系统电源有关、并需要 BQ24780S 拉低 PROCHOT#以降低系统功耗。 请帮助提供一些示例、以说明 CMPOUT 从高电平到低电平触发的 PROCHOT#的实际用法。[/报价]

    CMPOUT 是一个独立的比较器输入、用于快速硬件级保护(例如,系统压降或外部电流限制检测)。 当比较器切换时、PROCHOT#可置为有效、以请求在发生故障或关断之前立即降低系统功耗。
    可以使用 CMP_POL(寄存器 0x3B、位 6)选择触发边沿、它定义了 PROCHOT#在 CMPOUT 高电平到低电平转换或低电平到高电平转换时有效。

    [引述 userid=“564296" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610074/bq24780s-bq24780s-prochot

    4、如何理解放电电流调节 0x39 设置与 IDCHG 阈值 0x3D 位 15~位 10 之间的差异?  

    (1)、我们可以在仅存在电池的情况下使用 IDCHG 阈值 0x3D 位 15~位 10 在非 HPB 模式下触发 PROCHOT#(未使用放电电流调节 0x39 设置)来触发 PROCHOT#、对吗? 如果是、 建议使用 DCHG 阈值 0x3D 位 15~位 10 的值是多少?

    [/报价]

    放电电流调节和 IDCHG 阈值之间的差异
    •放电电流调节 (0x39):仅在 HPB 模式下有效;提供模拟电流限制控制环路来钳制电池放电电流。
    •IDCHG 阈值 (0x3D):用于将 PROCHOT#置为有效的数字阈值;适用于 HPB 和非 HPB 模式、不直接调节电流。

    (2)、如果 HPB 模式处于运行状态、则应将哪个设置为在放电电流调节 0x39 设置和 IDCHG 阈值 0x3D 位 15~位 10 之间更高、以确保安全运行、为什么? 我是否可以将  IDCHG 阈值 0x3D 位 15~位 10  设置为低于  放电电流调节 0x39 设置、以便在放电电流超过放电电流调节 0x39 设置之前触发 PROCHOT#?

    HPB 模式下的建议配置
    为了实现系统稳健运行、建议将 IDCHG 阈值设置为低于放电电流调节限值。 这样、PROCHOT#可以首先置为有效、使系统有机会在启用放电电流调节之前降低负载。

    此致、

    基督教。

    [/quote]