Other Parts Discussed in Thread: BQ25173
部件号: BQ25173
输入电压:5V
VOUT:4.99V
超级电容器:3V@18F 2S
充电电流:800mA
问题
1.以 5V 充电时,超级电容器充满电后的最终电压是多少?
2.请检查电路是否有问题。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
[引述 userid=“681518" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609669/bq25173-bq25173-circuit-review-and-voltage-inquiry-when-supercap-is-charged/62052191.当超级电容器从 0V 开始充电时、由于 BQ25173 过热、电流是否无法达到 800mA?
-它目前通过接线连接,没有安装在 PCB 上。
[/报价]BQ25173 具有热调节功能、可通过降低输出电流来防止过热。 当器件上的压降较大时、Vout = 0V、功率耗散将很高、器件进入热调节状态。
[quote userid=“681518" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609669/bq25173-bq25173-circuit-review-and-voltage-inquiry-when-supercap-is-charged/6205219 当 Vin 为 5.0V 时、是否可以通过将电阻值设置为 210kΩ 和 40.2kΩ 来将 R78/R79 充电至 4.99V?这是 4.979V 的正确设置。 但输入电压为 5V 时、Vin-Vout 将接近 0V、单元将进入睡眠模式。 第一个 4.8V 电阻器设置是更好的配置。