This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:当超级电容器充电时、BQ25173 电路检查和电压查询

Guru**** 2770055 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609669/bq25173-bq25173-circuit-review-and-voltage-inquiry-when-supercap-is-charged

部件号: BQ25173

 

输入电压:5V
VOUT:4.99V
超级电容器:3V@18F 2S
充电电流:800mA

问题
1.以 5V 充电时,超级电容器充满电后的最终电压是多少?
2.请检查电路是否有问题。

 

BQ25173.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请检查电路是否有任何问题。

    平衡电阻器 R82 和 R83 的值看起来有点低、典型值为 330k。

    电路的其余部分看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.当超级电容器从 0V 开始充电时、由于 BQ25173 过热、电流是否无法达到 800mA?

    -它目前通过接线连接,没有安装在 PCB 上。

    2.当 Vin 为 5.0V 时、是否可以通过将电阻值设置​​为 210kΩ 和 40.2kΩ 来将 R78/R79 充电至 4.99V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [引述 userid=“681518" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609669/bq25173-bq25173-circuit-review-and-voltage-inquiry-when-supercap-is-charged/6205219

    1.当超级电容器从 0V 开始充电时、由于 BQ25173 过热、电流是否无法达到 800mA?

    -它目前通过接线连接,没有安装在 PCB 上。

    [/报价]

    BQ25173 具有热调节功能、可通过降低输出电流来防止过热。  当器件上的压降较大时、Vout = 0V、功率耗散将很高、器件进入热调节状态。

    [quote userid=“681518" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609669/bq25173-bq25173-circuit-review-and-voltage-inquiry-when-supercap-is-charged/6205219 当 Vin 为 5.0V 时、是否可以通过将电阻值设置​​为 210kΩ 和 40.2kΩ 来将 R78/R79 充电至 4.99V?

    这是 4.979V 的正确设置。  但输入电压为 5V 时、Vin-Vout 将接近 0V、单元将进入睡眠模式。  第一个 4.8V 电阻器设置是更好的配置。