This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH03050W:更换要求

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PTH03000W, TPS84610, LMZ30606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608950/pth03050w-replacement-requirement

部件号: PTH03050W
主题中讨论的其他器件: PTH03000WTPS84610LMZ30606

目前、我们正在寻找 EOL 发布的 TI 器件 PTH03050WAD 的直接替代产品。

替代方案应为电源模块、而不是分立式/芯片解决方案。

另外、请告知 PTH03000W 器件的寿命(该器件在生产中的使用寿命)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fahad、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

     TPSM82866A 或 TPSM82816 是适用的替代器件。

    目前没有计划推迟 PTH03000W 的生产。 但是对于新设计、由于性能更好且尺寸更小、我建议选择建议的替换器件。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始直流/直流转换器中有跟踪功能 、其他建议 器件中不包含该功能。

    要删除该功能、它需要进行重大的设计更改、需要对此进行讨论、因为它只会存在几年、我认为最好不要打扰设计中的许多事情。

    这会使测试和鉴定过程复杂化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fahad、

    非常感谢您的反馈。

     TPSM82816 提供跟踪功能(请参阅数据表中的第 7.4.5 节和第 8.3.1 节)

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关频率最小值为 1.8MHz、可以达到 2.7MHz、 这是 EMI/EMC 问题的一个因素

    而原始部分的频率为 600kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fahad、

      TPSM82816 的 MagPackTm 版本 使用屏蔽式电感器。 如果需要考虑传导噪声、则可以使用第二级滤波器或 LDO、如本应用手册“ DC/DC电源模块的输出噪声滤波“所述。

    此外、TPS84610 或 LMZ30606 支持较低的开关频率。

    此致、

    Andreas。