This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:有关输入电容器的问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608732/tps546e25-question-about-input-capacitor

器件型号: TPS546E25

您好:

根据 TPS546E25 数据表、输入端使用了 100uF 大容量电容器、但输入端是否可以仅使用陶瓷电容器?  

我的设计的 Vin=5V。 VOUT=0.8V、Iout = 25Amax、


TPS546E25 将为另一个直流/直流转换器供电(将 12V 转换为 5V、为 TPS546E25 供电)。

image.png

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 100uF 散装的目的是提供局部能量、以防止在负载阶跃期间、长输入布线或电缆导致电压下降。

    如果上游 5V 输出具有足够的电容并且靠近 TPS546E25 输入、则可以减少或消除 100 μ F 大容量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,大卫!

    此致