This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:电流上的负电压–2

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610019/lm2596-negative-voltage-over-current-2

零件号: LM2596

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我会将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

我尝试使用 LM2596S-5.0/NOPB 创建–5.0V 输出、但我遇到了问题。 我按照数据表中所示构建了电路、但不会输出负电压。

直流输入电压:+12.0V
标签电压:–5.0V
负载争用:无负载

当施加输入电源时、有更多的 500mA 流、并且不会产生所需的电压。 (电路 1)
此外、我尝试创建一个电路、如数据表第 14 页的图 8-8 所示、但输出为+1.6V。
感谢你的帮助。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:  

    您能分享您的原理图吗?

    它应该是这样的。  

    此白皮书对 www.ti.com/.../snva856b.pdf 也有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony
    感谢您的关注。
    随附一个电路图。
    如上所述、加电时、500mA(电源供应商电流限制)会流动。
    如果您在查看所附电路后有任何意见、我将不胜感激。
    此致

    JS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony
    感谢您的关注。
    随附的电路图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeongsouk:  

    您是否交换了输出的两端? (有些电源不输出负电压,因此您需要交换两端才能获得正电压)。 请告诉我

    此外、您是否可以在 Vin 和 GND 之间添加一个陶瓷电容器?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony
    感谢您的快速答复。
    从 Vin 到 GND 添加一个陶瓷电容器 (100uF) 无法正常工作。
    我以为我能忍住的。“
    当电源的电流限制值增加到 500mA 时、就会显示所需的–5V。
    当电源多次打开/关闭时、输出不会出现。
    将依赖于 VIN 引脚的 100nF 电容器更改为 1.0uF 可实现稳定运行。
    我非常感谢你的帮助。
    此致。
    全苏克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。