This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:热敏电阻

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609645/bq25886-thermistor

器件型号: BQ25886

尊敬的 TI 团队:

 

关于 BQ25886 的热敏电阻、我是否可以将工作温度条件从 0°C ~60°C 更 改为–10°C ~70°C?

我使用 103AT-2 热敏电阻。

如果是、RT1 和 RT2 的电阻值是多少?

I 更改了 RT1 (5.24k 至 3.63k) 和 RT2 (30.31k 至 12.97k) 的电阻值、但温度特性没有变化。

可以帮帮我吗?

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    查看这一个、并将在今天晚些时候获得更新。

    更新——这是有效的、但是下周初我就能给你一个答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已在–10°C 至 70°C 的配置、RT1 = 3.63k、RT2 = 12/97k 下运行计算、这应该可行。  您在测试中看到了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    温度特性相同(位差很小)。

    即使 我更改电阻值、当温度接近 10°C 时、充电电流也会降低

    是否可以将温度降低起点从 10°C 更改为 0°C?

    这意味着我想针对暖和凉温度通过 10°C 更改整体温度工作条件。

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否确定使用了合适的热敏电阻? 您能否在所需温度下测量 TS 电压和 REGN 电压、然后反算出百分比。 这些值应该是正确的。

    此致、

    Mike Emanuel