This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5814:LP5814DLR I2C 广播地址 0x34 与 MAX11612 冲突。 但数据表中并未明确说明!

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610432/lp5814-lp5814dlr-i2c-broadcast-address-0x34-conflicts-with-max11612-but-is-not-clearly-specified-in-datasheet

器件型号: LP5814

经过几天的头刺后、我终于对我认为 I2C 总线上的 Confickt 记录不清感到惊讶。

 

我有 MAX11612 ADC、它使用 0x34。 数据表中列出了 LP5814DLR 使用 0x2C、因此没关系。 但这里提到(没有说明)广播模式地址 0x34。 我注意到这里没有提及 0x34、只有一个位表将此广播地址解码为 0x34。 症状是当我插入 LP5814 时、我的 ADC 读数为全零。  

有人能告诉我该如何处理这个问题吗?  LP5814 型号大概共享这个相同且记录错误的“广播“地址?

 

LP5814 I2C address.pnglp518 broadcast.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tobi

    我们的专家会稍后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobi:

    是、LP5814 的广播地址为 0x34。 您是否可以更改 ADC 的地址以使系统正常工作?

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、不可能;ADC 地址也固定为 0x34。  为了节省设计人员几周的时间、请将主要和广播 I2C 地址放在数据表的第 1 页、不要埋在位表中、没有广播含义的说明、也没有 0x34 数据表中的任何位置。 数据表末尾的表格带有 I2C 地址会造成误导。  我需要切换到不同的 LED 控制器。 此问题是由不良文档导致的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobi:

    感谢您的反馈。 我们将采纳您的建议并 相应地更新数据表。  

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma、感谢您确认隐藏的 I2C“禁用广播地址“命令无法解决问题。 我的问题现在已得到“解决“、但通过 PCB 设计、零件采购、组装和数天的调试工作来解决这个问题是浪费大量精力。 本数据表是不可接受的、希望您能纠正这个问题、祝您好运。