This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1451A:参考电路图

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TL1451A, TL1454A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609307/tl1451a-reference-circuit-diagram

器件型号: TL1451A
主题: TL1454A 中讨论的其他器件

大家好!


是否有任何使用 TL1451A 进行设计的参考电路图或材料?
我查看了图 28。 ​​数据表中的高速双开关稳压器、但存在​​未列出常数的 R 和 C 值。
请提供参考电路图。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    感谢您使用 E2E。
    从下周开始、我们将进行检查、并从您那里为您提供最新消息。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    您能分享一下 TL1451A 可实现的目标吗? 我们建议在您的设计中使用较新的器件。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我对死区时间控制 (DTC) 端子有疑问。
    每个端子(1DTC 端子和 2DTC 端子)应设置哪些常数?
    数据表未包含端子说明。 您能否提供任何文档或说明?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuji、

    我们建议使用更现代的器件。

    如果我理解您的问题、我认为电气特性在表中标题“死区时间控制“下提供了信息

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    非常感谢您的支持。


    我的客户计划使用 TL1451A 进行设计。
    您能给我展示一个有关如何根据电气特性设置常数的示例吗?
    我无法向客户清楚地解释如何根据电气特性设置电阻器和电容器。

    此外、您能告诉我一款与 TL1451A 等效的新器件吗? 我也会向客户推荐。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuji、

    我们不会直接替换此器件。 您需要了解该应用、然后我们可以为其推荐包含更多技术内容的更新版本的器件。

    TL1454A 与之类似、我们有这个器件应用手册: 使用 TL1454 PWM 控制器进行设计用户指南

    请注意、电压电平可能不同。 我没有与 TL1451A 类似的产品。

    此致、
    Brigitte