This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:12V 设置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607659/tps552892-12v-setting

器件型号: TPS552892

您好、我需要 14.4V 电池包提供 12V/5A 降压/升压功能
我很感激,如果你能检查我的设计(基于 webench )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Uri、

    感谢您的联系。 专家今天很好,请期待明天的延迟响应,谢谢.

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Uri、

    我有几个问题需要检查:

    1.对于 14.4V 电池组、工作范围是多少?

    2.您能否提供输出电容器的器件型号?

    3.屏幕截图不清晰。 您能否上传更清晰的版本?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin
    首先,我错误地按了电子邮件上的静音链接 — 您能取消静音吗?
    1.电池范围从 11-16.8V 但我更喜欢在安全的一侧:充电器 电压 是 19V,也我有 5V 的情况下,从充电器板,但我会忽略它,因为同一电池也施加 5V 和 3.3V SMPS(LMR51450FNDRRR) 所以 5V 它太低了我反正.
    因此、我选择的输入电压范围为 10V 至 22V
    2.我选择 2 个 22uf [GRM32ER61E226KE15L] 1 个 180uF [25SVPF180M] 1 个 1uF [C1005X5R1V105K050BC]、在分流电阻器之后选择 100nF [GRM155R71H104ME14D]
    3.我可以上传完整设计和保存电源开关的 PCB [LTC2954CTS8-2#TRPBF
    + MOSFET...] 1 个 5V SMPS [LMR51450FNDRRR]和 1 个 3.3V [LMR51450FNDRRR]-您是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Uri、

    首先,我错误地按了电子邮件上的静音链接 — 您能取消静音吗?

    我怕我没有这种权力。

    关于原理图、所以 TPS552892 的 Vin 范围是 10V 至 22V、对吧? TPS552892 是否会在 5V 的 Vin 条件下工作?

    以下是我的反馈:

    Vin 网络中是否有更多的电容? 对于 60W 应用、建议这样做

    确保 VCC 电容器在 5V 直流偏置下具有 2uF 的有效电容。 建议使用额定电压为 16V 的电压。

    建议在 ISP 和 ISN 引脚中添加 2*10 Ω+0.1uF RC 滤波器。

    建议补偿参数:20K+6.8nF/100pF。 需要进行基准测试来验证环路稳定性。

    建议在 SW1 和 SW2 中保留 RC 缓冲器、以考虑 EMI。 您可以使用 2.2nF + 2.2 Ω(1206 封装)作为开始。

    6.遵循布局 guideline.e2e.ti.com/.../4353.TPS55289-Layout-Guideline.pdf

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢
    可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这里我的修复:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Uri、

    补偿参数不适合我个人使用。 您可以执行一些基准测试来进行验证。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    WEBENCH 给出不同的值

    这种行为合适吗?
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在设计过程中从 WEBENCH 获得的结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Uri、

    Webench 结果供参考。 我建议您从  20k+6.8nF/100pF 开始进行一些基准测试。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的
    THx~