This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:EMI 图

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610292/lm5180-q1-emi-plot

器件型号: LM5180-Q1

尊敬的专家

我注意到、芯片数据表中的 EMI 图仅提供了从 150KHz 到 108MHz 的数据。 客户希望查看从 108MHz 到 245MHz 的数据。 您能否告诉我这部分数据是否可以提供? 谢谢你。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    您能否请告诉您需要哪些数据、因为传导 EMI 的计算结果是 108MHz。

    请参阅  符合 CISPR 25 标准的电源上限数据的传导 EMI 规格概述。

    谢谢、

    Hareesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hareesh:

    这是否意味着 108MHz 到 245MHz 频段没有可用的数据? 客户正在查找此特定频段的数据。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    对于传导发射、根据 CISPR-25 标准、108MHz 是测试传导发射的最大频率。 在这个频率以上、就会有辐射发射。  您指的是 RE 数据?

    有关此数据、请参阅 EVM 用户指南: LM5180-Q1 单路输出 EVM 用户指南(修订版 D)

    谢谢、

    Hareesh。