This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:输出电压异常

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584397/lm51772-abnormal-output-voltage

器件型号: LM51772

大家好!


我对 LM51772 有疑问。

客户正在评估 VIN=24V、VOUT = 5-48V 且 IOUT=2A (max) 的器件。
VOUT 通过 I2C 寄存器进行设置。

(1) 当 VOUT 设置为 5V 时、它最初设置为 5V、但随后缓慢上升。
它会升至 55V。 当没有负载时会发生这种情况。
VOUT 在施加特定负载 (1mA) 时保持稳定。 可能的原因是什么?

(2) 在上述条件 (1) 下、当施加约 1A 的负载电流时、VOUT 降至 4.5V。
当使用示波器检查 VOUT 时、会振荡。
同时、Vcc2 也在振荡、似乎对其产生了影响。 可能的原因是什么?

我有电路图和寄存器设置、因此可以通过私人消息共享它们。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    这只是拾取由于测量设置(探头连接)而产生的噪声。 这是一个更好的。  

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我很抱歉迟来的答复。
    感谢您的确认。

    我还有其他问题。

    (1) 您能否解释 LO1、LO2、HO1 和 HO2 引脚超过其绝对最大额定值的机制?
    我认为造成损害的原因如下:
    在空载下重新启动时、电感电流几乎为零、但仍有少量能量留在开关节点。
    因此、Vsw 产生过冲= VIN + L(寄生电感)x (di/dt)。
    我认为、这个过冲加上输出端的剩余电压会导致向 SWx 引脚施加超过最大额定值的电压。
    这个理论是正确的吗? 希望提供任何建议?

    (2) LM51772 具有一项允许在运行期间动态更改输出电压的功能。
    是否担心使用此功能可能会损坏 VCC2?
    客户可以在 5V 至 48V 范围内动态更改 Vout。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    1) 如果 VCC2 过度充电、则会出现 LOx 和 HOx 绝对最大等级违例。
      如果 SWx 具有下冲= HBx 过充、则可能另外出现 HOx 绝对最大额定值违例

    2) 否、这是器件的预期功能。 在 EVM 上进行检查。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:


    感谢您的支持。

    关于 (1)
    我的猜测是否正确?
    另外、请告诉我 VCC2 过度充电的原因和过程。


    关于 (2)、
    我知道 VCC2 不会损坏。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    对于 (1) 抱歉、与上一个答案相比、此处不够准确。
    不会发生 VCC2 过充、但由于 SWx 的下冲、可能会发生 HBx 过充。

    如果连接到 HBx 的某些电路损坏、也可能会影响 VCC2、这看起来像是 VCC2 的损坏。

    注意:HBx 由 VCC2(引导电路)供电

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:


    感谢您的支持。

    我知道 SWx 下冲是由启动期间的寄生电感引起的。 这是我的不满意吗?

    另外、我们假设 HBx 引脚上的 CBootx 已充电时会发生 SWx 下冲。
    由于 CBootx 无法充电、因此充电无法进行、这会通过 HBx 引脚损坏 VCC2。 这是我的不满意吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuji、

    我想您需要更仔细地查看 VCC2。 同时测量开关节点。 您看到的是、由于 VCC2 上的电流变化而导致的噪声或电压变化很大。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brigitte:

    感谢您的答复。

    密切观察 VCC2 很重要、但检查会损坏器件。
    客户每次都需要更改器件。 这种查询需要很多时间。
    因此、很难监控损坏时刻。

    我计划使用我们目前必须提供的信息来推断损坏的原因、并通过向客户解释来解决问题。
    为此,我想确认我关于损害原因的理论的有效性。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:

    专家将于 1 月 8 日离职。 请期待收到延迟的回复。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng

    感谢您的答复。

    我正在等待你的答复。

    非常感谢您今年的到来。 我期待明年与您合作。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:

    期待明年与您合作。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuji、

    请您与我分享您的损害原因理论吗?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的答复。

    在前一篇文章中、讨论了可能导致 VCC2 中断的因素之一是违反绝对最大额定值 LO1、LO2、HO1 和 HO2。

    我认为以下因素是可能导致违反 ABS 最大额定值 LO1、LO2、HO1 和 HO2 的因素:


    (1)
    在空载下重新启动时、电感电流几乎为零、但仍有少量能量留在开关节点。
    因此、Vsw 产生过冲= VIN + L(寄生电感)x (di/dt)。
    我认为、这个过冲加上输出端的剩余电压会导致向 SWx 引脚施加超过最大额定值的电压。


    (2)
    当打开电源、关闭电源、然后重新启动时、会对 VCC2 造成这种损坏。
    之后,我调查了进一步的可能的原因。
    我认为、如果在 VOUT 仍存在电压的情况下重新启动电源、该器件会像 VOUT 侧的 VIN 升压转换器一样运行、从而导致回流并导致 LO1、LO2、HO1 和 HO2 超过其最大额定值。

    因为它被损坏,我认为很难确定原因。
    我希望您能就我怀疑的原因是否正确发表意见。

    另外,如果你有任何其他可疑的原因,除了我自己,请告诉我。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shuji Ishiwata、

    当器件从预充电输出启动时、不应该对其造成损坏。 在启动期间、该器件通常不允许电流流向输入端。

    我知道 MOSFET 的寄生效应和布局可能会导致高电压尖峰、因此我怀疑这些寄生效应造成了损坏。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的答复和见解。
    我能否理解、我提到的 (1) 是可能造成损坏的原因?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helly Shuji、

    我认为这是可能的。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的答复。

    我会将其交给我的客户。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我还有一个问题。
    如果是基于我的猜测造成的损害、在什么情况下更有可能发生?
    例如、是否存在任何建议、例如 Vout 越高、损坏的可能性越大、或者它在升压或降压状态下更有可能发生?
    我认为 Vout 越高、发生损坏的可能性就越大、当电路在空载状态下启动时更有可能发生损坏。
    请也就我的看法向我提供意见。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    损坏通常发生在系统中某个位置的能量过多时、而这种情况在电压较高时更容易发生、因此损坏的可能性随着电压的增加而增加。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的答复。


    我还有一个问题。

    我已经确认、一些样本在启动时输出器件的初始值 Vout = 12V、而另一些样本则保持在 Vout = 0V。

    下面的 E2E 主题指出、如果启动时 VFB 电压达到 2.3V 或更高、则输出为 Vout = 12V。 因此、我认为器件的变化可能会导致 12V 和 0V 输出。

     LM51772:施加到 FB 引脚的电压  

    是否有办法阻止电路在重新启动时输出器件的 Vout = 12V 初始值?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuji、

    老实说,我不明白你想要实现什么以及如何实现。 是否在 FB 节点上施加外部电压? 不同的电路板上的此电压是否不同?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    由于该问题与之前的问题不同、我在新主题中提出了该问题、因此请在那里回答。
    LM51772:通过 I2C 设置输出电压时、VOUT 在启动时可为 0V 或 12V。  

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuji、

    很好、谢谢。 然后、我将关闭该主题。

    此致、
    Brigitte