This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:TPS612888LRQQR:EN 处于低电平、但 VOUT 保持在 7.67V (VIN=8.2V)

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610770/tps61288-tps61288lrqqr-en-low-but-vout-stays-at-7-67v-vin-8-2v

器件型号: TPS61288

TPS61288LRQQR 由 VIN = 8.2V 供电
EN 引脚由配置为输出推挽的 STM32G070 GPIO 直接驱动。

当 STM32 GPIO 输出为高电平 (3.3V) 时、TPS61288 输出正常工作、VOUT = 12V

但是、当 STM32 GPIO 输出为低电平 (0V) 时、TPS61288 输出无法关闭。
VOUT 不会降至 0V、而是保持在大约 7.67V

理论上、EN 拉至低电平时、VOUT 应为 0V
当 EN =低电平时、导致输出电压保持在~7.67V 的原因可能是什么?

(TPS61288LRQQR 数据表表中的表 6-1。 引脚功能:启用逻辑输入。 逻辑高电平可启用器件。 逻辑低电平会禁用
器件并将其转换为关断模式。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    在任何升压转换器中、都有一个从输入端到输出端的二极管。 在非同步转换器中、这实际上是一个二极管、在同步转换器中、这是高侧 FET 的背栅二极管。 这意味着在同步升压转换器的输出端上会看到输入电压减去二极管压降。

    如果需要将输出与输入断开、请查看具有负载断开功能的升压转换器、请参阅此处:AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)产品选择|德州仪器 TI.com

    此致

    Nathan