Other Parts Discussed in Thread: TPS62902, LMR38015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS62902
主题 LMR38015 中讨论的其他器件
尊敬的 TI:
我正在寻找一个简单,紧凑,低功耗 ( 0.5A ) 具有集成 FET 的降压转换器、可提供可调节的输出电压 3V 至 6V 实现。 哪些产品更适合该应用? 假设使用 DCS-Control 的转换器(如)时是否正确 TPS62902 、可能特别适合?
TI 建议针对这种可调低功耗降压应用采用哪种解决方案?
理想情况下、转换器应支持 60V 输入 (具有 80V 瞬态能力)。 。 LMR38015 符合输入电压要求、但未实现 DCS-Control。
谢谢、
Thomas
注意: 已选择 TPS62902 作为占位符、因为“产品选择帮助“主题需要器件型号