This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1689:最大 GPIOx 灌电流

Guru**** 2766635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609163/tps1689-max-gpiox-sink-current

器件型号: TPS1689

尊敬的 TI:

GPIOx 的最大灌电流是多少?
我无法在第 6.7 节“PMBus 和 GPIO DC 特性“中找到该值

谢谢、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

     置位为低电平时、下拉电阻为 13 Ω。

    您可以根据电阻计算灌电流。

    谢谢  
    Amrit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的快速响应。

    我想问一下 最大灌电流 而不是实际的当前值。
    换句话说、该内部 13R 电阻的最大耗散功率和 输出晶体管的最大漏极电流是多少?
    例如、它能否安全地耗散 5.2mW 功率、从而提供 20mA 电流?

    另一个问题:什么是 最大值 电压 逻辑高电平 输出?
    它是否相等 VIN 或受某种限制?

    谢谢您、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Thomasz、

    仅查看了设计结果。

    GPIO 最大灌电流为 20mA。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Amrit ,谢谢你!