This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:如何降低输入端子的启动电流

Guru**** 2810495 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609341/lmr16030-how-to-reduce-the-starting-current-at-the-input-terminal

器件型号: LMR16030

你(们)好

 上电时、输入端子处存在大约 800mA 的浪涌电流、无法通过认证。 如何降低噪声?

客户的原理图和 PCB 如下所示。 电源从远程端进入、通过 PCB 上的长导线进入 IC、然后输入到 PCB。 测试点位于进入 PCB 之前。 调整 LMR16030 的输入电容器没有明显改善。

0294da44b4a5170e2993352c860136d7.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    浪涌电流持续多长时间? 将有两个组件、一个组件用于为输入电容器充电、另一个组件是为输出电容器充电所需的浪涌电流。

    输入和输出轨(总电容,包括任何下游器件的输入电容器)的电容是多少? 此外、输出电压设置为什么?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    24V~5V。 输出电容也经过了调节。 移除输出电容器后、可将其减小几十毫安、但仍然过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    能否检查您所使用的设备版本? 其中一个具有 SS 引脚而不是 PGOOD、这将允许使用电容器控制软启动时间。 我在您的原理图中看到了 PGOOD、因此没有进一步检查、但它还连接了一个电容器、因此我不确定。 器件型号为 S 的版本 (LMR16030S) 是可调节 SS 版本。

    如果需要、您只需增大 SS 引脚上的电容即可增加软启动时间并降低浪涌电流。 这样、在对纹波/过冲有要求的情况下也无需减小输出电容。 所需软启动时间的粗略计算方法为

    Tss =(Cout x Vout)/(最大 允许浪涌电流)

    然后可以使用 eq。 (4) 在数据表第 7.3.7 节中、计算所需的 CSS。 最好将 Tss 设置得略高于上面计算的值、因为这是一个非常简化的计算。

    此致、

    Niranjan