This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS259531DSGR 提供错误的输出

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608967/tps2595-tps259531dsgr-providing-wrong-output

器件型号: TPS2595

我正在使用 TPS259531DSGR 电子保险丝 IC 输入 CAN 集线器传感器模块 器件。

目前、我能够进行测量 VIN 引脚上为 12.19V 但是 输出电压 (VOUT) 限制在 5.6V 左右 和没有按预期跟随输入。

以下是一些供参考的详细信息:

  • 输入电压 (VIN):12.19 V

  • 观察到的输出电压 (VOUT):~5.6V

  • 器件:TPS259531DSGR

请你就以下几点提供指导:

  1. 尽管 VIN 正确、但 VOUT 被钳位在~5.6V 的可能原因。

  2. 任何特定问题 EN/UVLO/OVLO/ILIM 或 FLT 引脚条件 这可能会导致这种行为。

  3. 建议的检查或测量、以确认器件是在故障模式还是保护模式下运行。

  4. image.jpg12V 输入系统专用于该器件的任何参考原理图或设计指南。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:VOUT 标签是 LM5013DDAR 的输出、因此给出了 Vout。
    这就是整个电路的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    这是  

    TPS259531DSGR 是这样的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    能否检查齐纳二极管的反向击穿电压

    此外、我还可以获得 VIN、VOUT、EN、dVdt、FLT 引脚的任何波形

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sailendra ,

    我已验证齐纳二极管击穿 VTG 40V -
    SS34 - 40V





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../scope_5F00_images.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:



    正如您在这里看到的、可在 FLT 引脚上施加的最大电压为 7V、但您已将 VOUT 引脚直接连接到 FLT 引脚、这可能会导致器件损坏

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经断开连接到 FLT 引脚的 R5、并更换了 IC。 但是、输出仍在 5V 左右

    现在我怀疑 EN/UVLO 引脚也可能是问题。 根据我的理解、EN/UVLO 引脚在 7V 阈值以下工作、因此如果未达到所需电平、可能会导致这种行为。

    所以现在有了新的 IC 设置我已经测试了电路我可以测量 1.6V 在 EN/UVLO 引脚, FLT 引脚开路,然后我也得到 5.6V 输出? 我还打开了肖特基二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    在更换 EN 引脚连接的电阻器时、您是否也更改为了新的 IC

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经更换了 IC、但电压仍然符合预期、它是 5.6V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在裸 PCB 上安装了 TPS2595 与 EN/UVLO 1M 和 330K 分压器,提供 500 欧姆的 ILIM ,没有肖特基二极管存在。 FLT 引脚开路、EN 引脚上的电压为 2.97V。 输入 12V、但仍能达到 5.85V。我现在不确定供应商发送的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    您发送的波形是否适用于最新环境? 如果没有、您能否提供最新环境的波形  
    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我会在 2 到 3 小时后给你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS2595_5F00_SCOPE.zip  

    这些是最新的示波器和 PCB 图像、数据表中的上述读数也表示什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS2595_5F00_SCOPE.zip  

    这些是最新的示波器和 PCB 图像、数据表中的上述读数也表示什么?

    我收到了错误的器件型号、这就是发生电压钳位的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    是的、这可能是正确的情况、您可以通过提供小于 5.7V 的输入电压来检查是否是正确的情况

    此致、

    Sailendra