This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92201:5Vin、3Vout 和 200mA 下的效率数据

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610030/tps92201-efficiency-data-at-5vin-3vout-and-200ma

器件型号: TPS92201

您好:

根据标题中的条件、TPS92201DRVR 是否有任何效率数据? 数据表仅显示在 1.5A 时的电流。

谢谢、
Noah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noah

    我们的专家会稍后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noah

    效率曲线 图 8-3 来完成。 ISET 为 1.5A、意味着当 DUTY=100%时、ILED 为 1.5A。 当 Duty=13.3%时、效率为~91%。

    .

    能否介绍一下您的终端设备?

    谢谢、此致。