This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922054:UVP 内部上拉电阻值

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608642/tps922054-uvp-internal-pull-up-resistor-value

器件型号: TPS922054

您好的团队、

在相关主题中、规定 UVP 引脚有一个到 VCC 引脚的内部上拉电阻。

它的电阻值是多少?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    很抱歉迟到了。 请允许我花一些时间与内部团队核实。 BTW、我是否可以知道客户关于上拉电阻器的任何问题、他们是否将 UVP 配置为悬空? 您是否有可以与我分享的原理图?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia-San:

    您能否提供 UVP 引脚(包括外部电阻器 RUVP1 和 RUVP2)电压的计算公式?

    在客户的系统中、当 RUVP1 = 10M Ω 且 RUVP2 = 1M Ω 时、即使 LED 负极端子开路(负载 LED 断开连接)、也会检测到 ERR、尽管 UVP 引脚电势高于 1V。

    相反、当 RUVP2 设置为 2.2Mohm 并在恒定电阻模式下使用电子负载时、他们预计 UVP 引脚电位会降至 1V 以下、并在 VIN < Imax * Rload 时触发检测。 然而、触发检测的可能性必须大大降低、超过预期。

    根据这些观察结果、客户认为 UVP 引脚电压不仅仅由外部电阻器决定。

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    我现在了解情况。 非常感谢。 明天之前、我将为您提供反馈。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    感谢您的耐心!

    我使用 EVM 板进行了测试:(Ruvp2=255k、Ruvp1=2.49Mohm)

    VIN=35.99V、VLED=8.42V、UVP 的测量值为 2.75V。 理论上、它是 (35.99-8.42)*0.255/(0.255+2.49)=2.56V

    VIN=23.98V、VLED=8.43V、UVP 测量值为 1.66V。 理论上、它是 (23.98-8.43)*0.255/(0.255+2.49)=1.44V

    您能否向我展示有关客户测试结果的更多详细信息以进行交叉检查?

    同样、当 RUVP2 设置为 2.2Mohm 并在恒定电阻模式下使用电子负载时、他们预计 UVP 引脚电位会降至 1V 以下、并在 VIN < Imax * Rload 后触发检测。 但是、要触发检测、必须显著降低潜力、使其超过预期。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    正如我发布的那样、客户观察到 UVP 电压测量值大于 1V 但检测到 UV 的情况。
    他们怀疑 UVP 引脚电压并非仅由外部分压器确定。

    您之前的回复使用了一个简单的分压器方程 (UVP =(VIN - VLED)* RUVP2/(RUVP1+RUVP2))、但客户询问在使用高值电阻器时可能影响 UV 的内部 UVP 结构/参数。

    您能否以客户可用的形式提供以下信息(如果确切的原理图是机密的,块级是可以的)?

    1) UVP 引脚等效模型:
    -内部上拉连接(到哪个内部电源轨?) 及其典型值(或范围)

    2) 高价值 RUVP1/RUVP2 的指导:
    -哪些误差项占主导地位(偏置电流,上拉电流,泄漏等)
    -建议的电阻范围和权衡与微弱的 LED 发光缓解

    此外、我还通过电子邮件与您分享了原理图。

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    感谢您的详细说明。 我会通过电子邮件回复您。  

    BRS

    卢西亚