This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:输出引脚故障排除

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606804/uln2003a-output-pin-troubleshooting

器件型号: ULN2003A

团队、

 

您能帮助解决这个应用问题吗? 请在下面找到详细的幻灯片。 谢谢。  

 e2e.ti.com/.../ULN2003A-IC-Troubleshooting--_2D00_--Read_2D00_Only-_2800_1_2900_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当客户的生产线停止时、团队可以帮助处理此紧急情况! 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能否确认这些器件是从 TI 购买的?

    您能否发送此损坏发生时的波形、并包括(参考引脚 8) 施加 30V 阶跃的通道、VCOM 和 Vo1 的输入和输出?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick、

    是的、TI 器件已损坏。

    在之前生产的 UPS 系统(约 100 个器件)中、从未出现输出引脚过压导致 IC 损坏的情况。 测量结果表明、IC 输出引脚上的最大电压约为 47V 至 48V、未超过额定的 50V 限值。 该批次中使用的 IC 的批号如下:
    上一个 IC 批号:TI 3AAZ50K\

    最近、在机器制造过程中、发生了 IC 损坏事件。 考虑到该引脚上的最大电压接近 IC 输出的额定最大电压 (50V)、随后对该设计进行了调整、将该引脚上的最大电压限制在约 30V。 然而、在大约 70 台机器的返工和生产过程中、又发生了 IC 损坏事件。 该实例中使用的 IC 的批号如下:
    异常 IC 批号:TI 56AK5FM

    问:上述两个 IC 批次之间的内部流程、结构、材料或规格是否有任何变化?

    是否有 PCN 指定这些更改? 您能提供更多解释来澄清一下、因为这是非常紧急的情况!

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是更新~

    这是从 UPS 产品上的 IC 捕获的波形。 此时、输入逻辑信号从高电平变为低电平。

    绿色是 IC 输出引脚电压 (Vo4);

    蓝色是继电器 (VL) 上的线圈电压。

    由于当前的高生产计划压力、我们仍然希望 TI EE 提供协助、帮助澄清系统中 IC 损坏的紧急原因。 谢谢你。

     

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    还有一个问题、输出的当前配置文件是什么? 即负载电流、占空比、开启的通道数。

    我没有找到 56AK5FM 作为一个批次代码,但我找到了一个类似的代码。 我们是否确定客户已通过 TI.com 或授权分销商购买这些设备?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我是 Jack。 要回答您的问题、请参阅以下详细信息:

    问:输出的当前配置文件是什么? 即负载电流、占空比、开启的通道数。

    答:关于您询问的输出曲线和占空比、以下是通道 1 到 4 的详细信息:

    当前配置文件:

    通道 1:10mA(正在供货)

    通道 2:关闭

    通道 3:164mA(正在供货)

    通道 4:164mA(正在供货)

    在通道 4 关闭之前、IC 会保持上述状态(通道 1、3 和 4 同时处于活动状态)约 5 分钟。

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 批次代码查询 (56AK5FM):
    您能否说明是否存在与此特定批次代码 (56AK5FM) 相关的已知质量问题或异常?
    我们目前正在与采购团队协调以验证采购来源、但我们需要知道该批次是否有类似的故障历史。

    此致
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我是 Jack。 关于 ULN2003ADR 的持续问题、我们确认这些器件是直接从 TI 购买的。

    我们需要解决批次追踪代码和更新后的器件规格方面的严重差异。

    1、故障记录和库存

    已确认故障:初始故障批次跟踪代码 为 56AK5FM。 此外、此过去星期六的批次跟踪代码为 56AB54K 时也发生了另一个故障。

    当前库存:我们目前有三个卷带库存、批次追踪代码为 58AL5NK、59AEZ3M 和 59AF3KM。

    2、技术问题: PCN 和集电极电流降额

    根据我们在 TI E2E 论坛上关于类似故障情况的研究、我们注意到、在去年 3 月的 PCN 之后、此 IC 的集电极电流降额(在 70°C) 被)被修改了。

    我们的运行条件:我们在 165mA 上运行 2 个通道、每个通道具有 100%占空比。

    问题:根据 PCN 之后更新的规范、我们当前的使用情况显著超过了新的等级。 我们迫切需要澄清这些故障是否是 PCN 更新设计的直接结果。

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    此问题严重影响了我们的生产线、目前该生产线已暂停。 对于此规范变更及其对我们应用的影响、我们要求您立即做出澄清并做出正式回复。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您对此问题的背景介绍。

    为了便于参考、可以在数据表的图 5-4 中找到 PCN 之后的电流能力。

    根据您有关应用的详细信息 (2 个通道、占空比为 160mA /100%)、器件会出现热过应力、这很可能是故障的根本原因。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您对先前查询的回复。  

    关于我提供的特定批次代码 (56AK5FM、56AB54K、58AL5NK、59AEZ3M 和 59AF3KM)、 您能否直接回答其余问题?  

    此致

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我认为您提供的批次代码不属于 ULN2003A、明天将咨询具有更丰富批次跟踪代码经验的工程师。

    但是、如果 ULN2003A 所有卷带同时购买、则它们很可能都是 PCN 之后的器件、并且您拥有的所有卷带都具有较低的允许功耗。

    谢谢、

    Patrick