This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:有关在 TPS25751D 上禁用 PPHV 的可能性的查询

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPD4S201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610326/tps25751-inquiry-regarding-possibility-to-disable-pphv-on-tps25751d

器件型号: TPS25751
主题: TPD4S201 中讨论的其他器件

您好的团队、

背景:
我们正在评估 USB Type‑C/TPS25751D PD 设计。
我们需要了解是可以通过配置还是通过硬件完全禁用高‑电压导通 FET (PPHV)。 我们可用的数据表部分未明确描述 PPHV 的禁用选项。
问题:
  1. TPS25751D‑任何寄存器/模式/配置 (strap) 选项来完全禁用 PPHV (VBUS 高 2 μ A 电压导通 FET) 吗?
  2. 如果不存在寄存器控制、是否有推荐的硬件方法来确保 PPHV 永久关闭?
  3. 在禁用 PPHV 的情况下运行 TPS25751D 时是否存在任何 USB PD 合规性问题?
请求:
  • 请提供描述 PPHV 控制的官方指南或文档(数据表部分,应用手册,EVM 指南)。
  • 如果适用、请提供有关禁用 PPHV 的建议配置或参考原理图。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [报价 userid=“497502" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610326/tps25751-inquiry-regarding-possibility-to-disable-pphv-on-tps25751d
    • TPS25751D‑任何寄存器/模式/配置 (strap) 选项来完全禁用 PPHV (VBUS 高 2 μ A 电压导通 FET) 吗?
    • 如果不存在寄存器控制、是否有推荐的硬件方法来确保 PPHV 永久关闭?
    [/报价]

    TPS25751 的预期作用是什么?  仅 5V 供电?

    这可以通过 GUI 工具来完成、方法是将器件置于 5V 仅供电模式、其中 5V 电源的电源路径定义为 PP1、这是与 PP5V 的连接。  电池无电配置应设置为安全模式、以确保在电池电量耗尽的情况下不会启用 PPHV 受电方电源路径。  

    在禁用 PPHV 的情况下运行 TPS25751D 时是否存在任何 USB PD 合规性问题?

    如果您打算将其用作仅供电方应用、则在加载配置之前、当 PD 出现 Rd 电阻器(用作受电方)时、电池无电状态会有一段短暂的时间。  解决这个问题的一种方法是使用 TPD4S201 等保护器件。 您必须使用由 LDO_3V3 供电的 GPIO 为器件供电、在 CC 引脚上加载配置以“仅供电“显示内容之前不会激活。   

    https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/USBCPD_Application_Customization_Tool /ver/1.1.1/

    如果不清楚、请告诉我。

    Chris